结果:找到"50G SFP56",相关内容11条
  • SFP56:经典的现代演绎
  • 多年前,光模块制造商推出了SFP封装,其主要优点是尺寸紧凑,可提高电信设备的端口密度。如今,得益于PAM4技术和增强型封装(缩写为SFP56),具有与SFP封装相同物理尺寸的光模块已经可以实现50G数据速率。了解单通道50G我们已经听说过200G、400G、800G,甚至可能还在考虑更高的数据速率,那么为什么我们现在才谈论50G呢?因为对带宽的需求促使业界尽快达到更高的数据速率,这导致了多通道光模块的引入,以往都用2×25G来实现50G。只有在技术成熟后,业界才会考虑单通道光模块的可能性。工程师总是试图为网络设计者和服务提供商找到更具成本效益的解决方案。多通道模块已经展示了其性能,而更紧凑、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G SFP56 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-05-21 15:58:00
  • 打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
  • 传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。电接口方案与传统50Gb/sBiDi光模块相同,支持2x25Gb/sNRZ和1x50Gb/sPAM4两种类型,DSP、Driver、TIA等核心电芯片也与传统50Gb/sBiDi光模块相同。模块光路中包含激光器和光滤波器,激光器的输出波长需要与滤波器的通带/阻带波长相匹配,因而激光器需采用波长可调谐激光器或通过TEC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G 波长自调谐 单纤双向 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-08 14:06:00
  • keysight是德科技N9952A手持式微波分析仪50G
  • keysight是德科技N9952A手持式微波分析仪50G主要特性和功能JIANG·50GHz大频率·使用50GHz手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪·可选的VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能·通过单次扫描同时测量DTF和TDR,可以节省时间·同时测量全部4个S参数·无需预热即可进行精确的SA测量(±0.5dB)·无需预热即可进行精确的SA测量(±0.5dB)仅7.1磅重的轻巧型综合分析仪(3.2千克)FieldFoxN9952A手持式微波分析仪技术指标大频率50GHzCAT/VNA起始频率300kHzSA起始频率5kHz动态范围100dB输出功...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: keysight是德科技N9952A手持式微波分析仪50G 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-15 18:21:00
  • 50GSFP56在当今网络中的关键作用
  • 物联网、流媒体视频和云计算等下一代网络中数据密集型应用的迅速普及导致带宽需求猛增。网络运营商需要从已安装的25GSFP端口基础上升级容量,同时最大限度地降低成本。于是,SFP光模块系列从1G升级到10G再到25G,现在正向着50G升级。SFP56模块利用已广泛部署在400G光模块中成熟的50G技术,这些400G光模块在QSFP-DD封装(QSFP56-DD)中使用八通道50G。SFP56技术现已成为网络运营商将现有SFP28链路数据速率提高一倍的方法之一。表1:光模块的封装和数据速率另一个重要的考虑因素是,当今的交换机制造商可以内置与1G、10G、25G和50G光模块兼容的SFP56端口,这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-02-03 18:16:00
  • 5G前传新势力——50GSFP56DWDM光模块
  • DWDM光模块被广泛应用于电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其波长间隔最窄,可以在一根光纤上复用更多的波长,节省更多光纤资源而被应用于5G前传。继25GSFP28DWDM光模块之后,采用50GPAM4高阶调制的50GSFP56DWDM光模块也已面世,即将投入5G前传使用。5G前传WDM解决方案目前5G前传使用的光模块速率为25G,随着移动运营商使用更宽的带宽(高达200MHz)和大规模MIMO技术(每个无线电单元(RU)多达64个发射和接收天线)升级无线电容量,将需要增加前传容量,采...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 50G SFP56 DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-05-20 15:06:00
  • 50GSFP56SR光模块介绍
  • 50GSFP56SR光模块是一款传输距离为100m,最大速率高达53.125Gbps的光模块,通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m,其被广泛应用于50GBASE-SR以太网链路。易天光通信(ETU-LINK)的50GSFP56SR光模块运用了PAM4高阶调制技术,可以在25G物理带宽条件下传输相对于NRZ信号的两倍信息量,实现了单通道50G传输速率。5G时代将大规模商用50G无线光模块,仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块,同时中传领域也是新的增长点。未来,5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口,而核心层则需要引入100G以上速率的接口...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-17 16:16:00
  • 关于5G网络传输的必需品,看完这篇你就都懂了
  • 在5G网络的建设中,光模块是5G网络的基础构建单元,在网络建设成本中占比大,是5G低成本、广覆盖的关键要素。5G网络承载网分前传、中传、回传,前传指的是有源天线处理单元(AAU)与分布单元(DU)间的连接,中传指的是分布单元(DU)与集中单元(AU)间的连接,回传指的是集中单元(CU)与核心网的连接。接下来易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下关于5G承载网前传、中回传所需要的光模块类型。一、前传光模块1、SFP-25G-SR光模块:SFP28封装类型,中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为(0°C~70°C),含eCPRI接口。通过搭配多模跳线OM3传输距离可达70M;...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 50G光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 18:21:00
  • 50G光模块在5G中的应用
  • 目前,5G已经开启商业化进程,但复杂的承载方案导致对应的承载光模块种类也随之增加。对5G前传而言,在速率方面,AAU在引入eCPRI协议标准后,前传25G速率已经成为各设备厂家的标准,也正因如此,承载网络的速率会根据各层的收敛比来考虑速率标准,最后得出中传用50G速率的光模块是最具性价比的选择。至于为什么要采用WDM和BIDI技术,是因为考虑到光纤铺设的难度,采用这两种技术可以提高现有光纤的利用率。现阶段,50G和25G光模块是移动、联通、电信承载网建设中接入层的最主要需求。其中25G双纤双向光模块生产链已经很成熟了,但是50GPAM4光模块在国内还处于报批阶段,其标准还在制定的过程中。5G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 25G光模块 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-23 18:30:00
  • 【50GSFP56光模块】助力5G网络建设,实现高效互连方案
  • 50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块,其封装类型采用SFP56。是10G和100G以太网络连接标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将会成为未来400Gbps以太网标准的基础,后面将实现50Gbps来替代现有的10Gbps速率。5G时代将会大规模采用50G光模块,仅在5G前传领域25G/50G光模块的需求量将达到千万级别,同时中传领域也是新的增长点。而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量的50GSR光模块。接下来,易天光通信继续为大家介绍50GSR光模块的特点。50GESFP56SR光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块,SFP56光模块,5G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-28 16:44:00
  • 【50GSFP56光模块】助力5G网络建设,实现高效互连方案
  • 50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块,其封装类型采用SFP56。是10G和100G以太网络连接标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将会成为未来400Gbps以太网标准的基础,后面将实现50Gbps来替代现有的10Gbps速率。5G时代将会大规模采用50G光模块,仅在5G前传领域25G/50G光模块的需求量将达到千万级别,同时中传领域也是新的增长点。而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量的50GSR光模块。接下来,易天光通信继续为大家介绍50GSR光模块的特点。50GESFP56SR光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G光模块 SFP56光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-24 18:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: